This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:铁氧体磁珠的阻抗

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654070/ds90ub953-q1-the-impedance-of-ferrite-bead

部件号:DS90UB953-Q1

您好,

从数据表第56页表124中,建议的铁氧体磁珠的值为1500Kohm,但在EVM中,如下图所示,它们非常小,对电路的影响也不同。

设计中应使用哪一种? 考虑因素是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    陈德洙
    越高越好。您可以选择高阻抗。

    此致,
    Steven