This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:无法输出

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654512/ds90ub964-q1-cannot-output

部件号:DS90UB964-Q1

您好  ,先生:

我们 遇到  了一个问题:UB964 无法输出

请你帮忙给 我们一些 建议,非常感谢。

该体系结构如下所示:

1. AR0144 (PCLK 74.25Mhz 12位 并行模式)-> UB913 -> UB914

2. DS90UB913A/914A使用成像仪像素时钟作为参考时钟进行操作。

3.我们 将  UB964配置为12位高速模式。

4.在传感器流式传输(无PCLK至UB913)之前,我们可以访问UB913并 完成 传感器寄存器的配置。

   但是 ,当我们打开传感器流(提供PCLK至UB913)后,我们就不能再访问UB913和传感器(通过I2C ),   并且所有UB914 PCLK /Hsync/Vsync中都没有信号输出。

   此时,UB914的寄存器0x1c的值 将从    0x03 (提供PCLK之前)更改为0x02 (表示无锁定)

5.我们 将 传感器塞出(即 UB913输入), 它确实具有 PCLK /HSync /Vsync信号 ,格式看起来正常。  

请您根据  您的经验向我们提供一些建议吗?   非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对不起,我键入了错误的标题,它是DS90UB914-Q1:无法输出,部件号是UB914。谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发布了一个新的更正为UB914并关闭此项。谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已在另一封电子邮件中回复。

    此致,
    Steven