This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:MIPI-CSI时钟和吞吐量

Guru**** 2475755 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653375/ds90ub953-q1-mipi-csi-clock-and-throughput

部件号:DS90UB953-Q1

您好,

我们正在使用带有CMOS传感器的953/954 SerDes。 关于953 MIPI-CSI输入,数据表显示“最多4个数据通道,每个通道的速率为832 Mbps”。 这表示4个MIPI信道的总吞吐量约为3.2Gbps。

我想确认上述陈述是否意味着MIPI CLK不能超过416MHz,或者它在谈论吞吐量,无论MIPI CLK的速度有多快。

考虑以下情况:

该传感器能够提供4K@60FPS RAW10,具有4个MIPI通道,默认为1.44Gbps/通道(720MHz)。 但是,我们只需要运行FHD@60FPS RAW10。 考虑到负载吞吐量,它的总吞吐量约为1.2Gbps,每条通道的吞吐量约为300Mbps。

因此,使用默认的1.44Gbps/信道模式,在高速传输有效数据后,MIPI信号将保持低功耗。 在这种情况下,我们的MIPI CLK为720MHz,高于416MHz。 但有效吞吐量仅为300Mbps,低于832Mbps。

此设置是否适用于953串行器? 如果不是,是否有办法超频953,因为我们的传感器供应商不建议我们降低传感器时钟。

提前感谢!

哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Harry,

    是的,对于DS90UB953-Q1,最大连续和峰值CSI速率应保持在832Mbps/信道或以下。
    理想情况下,传感器的CSI时钟频率可以独立于传感器参考时钟进行调整。
    953确实能够向传感器输出可编程的参考时钟。

    TI确实具有支持更高CSI-2输入速率的串行器件,但此信息仅在NDA下提供。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Liam:

    感谢您的解释。 传感器供应商向我们发送了寄存器设置以调整MIPI CLK。 但是,他们不建议我们这样做,告诉我们绩效不是有保证的。

    我们还知道9553能够向传感器输出不同的参考时钟。

    引用您的回复:"理想情况下,传感器的CSI时钟频率可以独立于传感器参考时钟进行调整。
    953确实能够向传感器输出可编程的参考时钟。 "

    我在这里有点困惑。 您是想说“独立”还是“独立”? 请确认,谢谢。

    将MIPI速率降低到800Mbps以内后,我们可以成功运行整个系统,从摄像机到953到954再到ISP,然后在监视器上观看视频。


    我们与TI签订了保密协议。 您能否告诉我有关更高速率串行器的最佳前进方式?

    谢谢!

    哈利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Liam:

    请更新我的新问题吗?

    哈利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    很抱歉混淆了。 我只是想说,只要不超过支持的最大CSI-2速率,提供给DS90UB953的输入CSI-2时钟就与FPD链路线路速率多少无关。
    953 CLK_OUT上的柔性M/N分频器可以提供多种选项来以各种CSI-2时钟输出速率驱动图像传感器。