This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:0x37自动协商接收器

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654202/tps65982-0x37-autonegotiate-sink

部件号:TPS6.5982万

大家好,

我了解,在  以下线程的控制配置中启用“进程交换到接收器”时,自动协商接收器将处于活动状态。

如果将 自动协商接收器设置为禁用并 启用“进程交换到接收器”,会发生什么情况?

此致,

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onawa-san,

    在端口控制寄存器中选择的行为不会影响自动协商接收器寄存器中的行为。 端口控制行为将确定TPS6.5982万是否将发送电源/数据角色交换,接受或拒绝电源/数据角色交换以及如何响应其他一些PD事件。 自动协商接收器寄存器主要在接收到各种源PDO且TPS6.5982万希望根据最高电压,电流或功率选择特定PDO时使用。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Eric San,

    谢谢,我明白了。

    此致,
    Takashi Onawa