请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP8.3867万IS 工具/软件:Linux
我们已将带式寄存器配置为PHY addres 4。 但是,从uboot读取这些带式配置寄存器时,我们得到0x00。还尝试了从uboot获取ipaddr的'dhcp'命令 ,这是输出
=>DHCP
正在尝试FM1@DTSEC4
MEMAC_SET_INTERFAC_MODE,if_MODE = 5006
MEMAC_SET_INTERFACE_MODE,if_status = b000
BOOTP broadcast 1
DHCPHandler:获取数据包:(src=68,dst=67,len=300)状态:3
筛选pHandler =-1
DHCPHandler:获取数据包:(src=67,dstkt =68,dhlen =300)状态
:s=1534,dstl:s=3状态:sr=1534 3
过滤pkt =-1
dst广播2 DHCPHandler:获取数据包:(sr=137,dst=137,len=50)状态:3过滤pkt =-1 BOOTP广播3 DHCPHandler:获取数据包:(sr=137,dst=137,len=50)状态:3过滤pkt = DHCPHandler:获取数据包:(sr=138,bootp =138,len=202)状态: 3
筛选pkt =-1
BOOTP广播4
DHCPHandler:获取数据包:(src=137,dst=137,len=50)状态:3
筛选pkt =-1
DHCPHandler:获取数据包:(src=1534,dst=1534,len=8)状态:3
筛选pkt =
DHCPHandler处理程序:获取数据包:(src=68,dst=67,len=300)状态:3
pkt:
获取数据包= 3 pkt (sr=67,dst=68,len=300)状态:3
筛选pkt =-6
BOOTP广播5
fm1@DTSEC4:TX错误,txbd->status = 0x8800
DHCPHandler:获取数据包:(src=138,dst=138,len=202)状态:3
筛选pkt =-1
DHCPHandler:获取数据包:(src=4.9154万,dst=67,dstd状态=67,
dst:sleen:sleen状态:srn:s=67 3
筛选pkt =-1
DHCPHandler:获取数据包:(src=67,dst=68,len=300)状态:3
筛选pkt =-6
DHCPHandler:获取数据包:(src=138,dst=138,len=202)状态:3
DHCPpkt =-1筛选
处理程序:获取数据包:(src=6.2205万,src=1947,len=40)状态:3
DHCPlen:dst筛选:dst = 3
筛选pkt =-1
BOOTP广播6
FM1@DTSEC4:TX缓冲区未就绪,txbd->status = 0x8800
DHCPHandler:获取数据包:(sr=68,dst=67,len=300)状态:3
筛选pkt = DHCP-1处理程序
:获取数据包:(srs=67,packet=68,packet=300)状态:3 len=60d20 dst
=-6
dst,dst筛选状态:srx40 (dst:dst:获取dst:dst:dst:srend: 3
筛选pkt =-1
BOOTP广播7
FM1@DTSEC4:TX缓冲区未就绪,txbd->status = 0x8800
DHCPHandler:获取数据包:(src=1534,dst=1534,len=8)状态:3
筛选pkt =-1
DHCPHandler:获取数据包:(src=137,packet=137,src=50)状态:3
筛选p137,dstr dstd=137,
dhlen:dstd:d0=-1 DHCPlen: 3
筛选pkt =-1
BOOTP广播8
FM1@DTSEC4:TX缓冲区未就绪,txbd->status = 0x8800
DHCPHandler:获取数据包:(sr=137,dst=137,len=50)状态:3
筛选pkt = DHCP-1
处理程序:获取数据包:(srs=1534,srr=1534,r1947=8)状态:3
筛选pdst=40
,dst =获得数据包:d0 len:dst,dst状态:dst = len:d0 3
筛选pkt =-1
BOOTP广播9
FM1@DTSEC4:TX缓冲区未就绪,txbd->status = 0x8800
DHCPHandler:获取数据包:(src=1.75万,dst=1.75万,len=133)状态:3
筛选pkt =-1
DHCPHandler:获取数据包:(src=1534,dst=1534,bootp=8)状态:3
DT4 SECPKt =@筛选0 1 Tx缓冲区未就绪,txbd->status = 0x8800
DHCPHandler:获取数据包:(src=6.2209万,dst=1947,len=40)状态:3
筛选pkt =-1
DHCPHandler:获取数据包:(src=6.221万,dst=1947,len=40)状态:3
筛选pkt =-1
DHCPHandler:获取数据包:(src=68,dst=67,dstp =67,
@p1筛选=300状态:f1:f1状态:1:dbootp 1:1:1状态:dp 1:1 Tx缓冲区未就绪,txbd->status = 0x8800
BOOTP broadcast 12
FM1@DTSEC4:TX缓冲区未就绪,txbd->status = 0x8800
DHCPHandler:获取数据包:(src=5.5095万,dst=4920,len=1)状态:
3筛选SECpkt = DT-1
BOOTP broadcast 13
FM1@DTDt-4:TX缓冲区未就绪,txm1-bootp broadcast =
f14
:状态广播= 0x14 bootp:f4:fm1@ Tx缓冲区未就绪,txbd->status = 0x8800
DHCPHandler:获取数据包:(src=5.7576万,dst=4920,len=1)状态:3
筛选pkt =-1
DHCPHandler:获取数据包:(src=1534,dst=1534,len=8)状态:
3筛选pkt =-1
重试超时;重新启动
命令失败,结果=1
和MDIO list命令响应
=> MDIO list FSL_MDIO0: 4 - TI DP8.3867万 <--> FM1@DTSEC4 FM_TGEC_MDIO: 1-通用10G PHY <--> FM1@TGEC1
有什么想法会出错吗?
提前感谢!