This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914A-Q1:UB913A-UB914系统的通电顺序

Guru**** 2473850 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB914A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654812/ds90ub914a-q1-power-up-order-of-ub913a-ub914-system

部件号:DS90UB914A-Q1

您好,E2E成员

装置A的通电时间早于以下系统中的装置C。
电源顺序是否有任何问题?

注:我们使用同轴电缆,但不使用POC。

此致,
NAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    建议在启动反序列化器之前先启动串行化器(DS90UB913A),以便反序列化器可以正确锁定数据,从而使启动行为更具确定性。 否则,在缺少有效数据的情况下,特别是在嘈杂的系统中,反序列化器侧可能会锁定到无效的内容。
    如果在初始化过程中未遵循正确的顺序,一旦输入端存在有效信号,可能需要重置DS90UB914A。 有关详细信息,请参阅DS90UB914A-Q1数据表的9.1 2部分(通电要求和PDB针脚)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Manickam-san

    感谢您的快速反馈。

    此致,
    NAO