This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX570LC43HDK:在Hercules板上实施IEEE 1588精确时间协议

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDX570LC43HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654820/tmdx570lc43hdk-implementation-of-ieee-1588-precision-time-protocol-on-hercules-board

部件号:TMDX570LC43HDK
主题中讨论的其他部件: DP8.364万HALCOGEN

早上好,

我们需要在基于1588 PTP协议的同步化的多个TMDX570LC43HDK板之间实施网络通信,

该板配备"DP8.364万 Precision PHYTERTm- IEEE 1588精密时间协议收发器"

Hcalogen生成hl_phy_dp8.364万.cHL_phy_dp8.364万.h文件

但在我看来,TI绝对不支持此功能,

没有可用的示例,“DP8.364万 Software Design Guide and C Software Reference Library”(DP8.364万软件设计指南和C软件参考库)处于活动状态,但 无法在http://www.ti.com/tool/DP8.364万SW-LIB上找到

是否可以从TI获得有关此实施的一些支持或指导?

谢谢

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Antonio:

    我们的团队目前没有任何1588位专家,我相信您更有可能通过支持PHY的以太网E2E获得有关此问题的有用帮助,因为大多数1588功能都在PHY中实施。 此外,如果DP8.364万软件设计指南和C软件参考库不可用,您将能够在此处获得答案。 这可能是他们不知道的错误。

    鉴于所有这些原因,我将把你的职位转到另一个论坛。 如果您仍未获得所需的帮助,请向我发送私人信息或重新发布,我们可以努力为您提供合理的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Antonio:

    软件指南和参考库的链接已更改。 以下是新链接: www.ti.com/.../snlc036
    在DP8.364万的Tools and Software (工具和软件)页面上还有一些更多参考信息: www.ti.com/.../toolssoftware

    此致,
    Aniruddha