This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万HF:从电缆到MII和背面的传播延迟

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654946/dp83822hf-propagation-delay-from-cable-to-mii-and-back

部件号:DP8.3822万HF

DP8.3822万xx的数据表未提供有关以太网数据包从MII信号传输到物理电缆(反之亦然)的传播延迟的任何线索。 对于10MBit传输和100MBit传输,是否有任何相关数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Walter,

    数据表中目前没有该信息,但我们正在努力发布该信息。 同时,我们可以帮助在离线状态下回答这个问题。

    此致,
    Aniruddha