This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7.5176万B:差速器线路供电

Guru**** 2591720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654999/sn75176b-power-over-differential-line

部件号:SN7.5176万B
主题中讨论的其他部件:Tida-0.0527万

大家好,

首先,对不起,如果这不是我的问题的正确论坛。

我必须规划一个系统/解决方案,在这个系统/解决方案中,我必须偶尔产生彼此很远的PWM信号(~50 m),但出于成本考虑,将CPU放置在任何地方都不是一个选择。 所以我想通过差分线路在 接收器芯片的同一条线路上传输我的PWM信号。 我喜欢TIDA-0.0527万参考设计。

所以我的问题是:我应该修改什么(我应该选择哪个跳线路径)以在2千赫左右通过同一根导线上的荷兰循环1 99 % 和12至24伏传输PWM信号? 甚至有人知道替代/更便宜/更好的解决方案?

此致,

Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Norbert,

    我认为设计理念应该适合您的应用。 您传输的PWM信号的电压摆动是多少? 选择电感器值的经验法则是将交流信号(数据)与电源(直流)分离到足够远的距离,使它们不会相互干扰。 LC网络的切断频率为1/(2*Pi*sqrt(LC)。 采用C=10uF,50mH电感器将产生具有200Hz切断频率的高通滤波器。 我认为它足够低,可以让您的2kHz数据速率通过。 如果您有其他问题,请告诉我。

    此致,