This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 简单的12位LVDS

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: DS92LV16

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654954/simple-12bit-lvds

主题中讨论的其他部件:DS92LV16

大家好。

我正在寻找一种小型,简单且具有成本竞争力的解决方案,用于通过LVDS传输数据(12位并行数据总线)流。

它应该替换连接两个印刷电路板(5 cm 长度)的柔性12线电缆。 由于EMI原因,需要更换此电缆。
Q100是首选-但我也愿意学习消费者的产品。

您能否推荐我们产品组合中的IC?

如果您需要更多信息,请告诉我。

Piotr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Piotr,

    DS92LV16或类似器件可将多达16个CMOS信号串行化为单个LVDS对。  

    此致,