This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR410:故障模式问题

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100BR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653651/ds100br410-failure-modes-question

部件号:DS100BR410

支持路径:/Product/开发和故障排除/

我正在查看DS100BR410的故障模式。 有人能告诉我,如果2.5 I/O电压的输入大大高于绝对最大额定值,I/O针脚会发生什么情况? 换言之,电源故障是否会传播到整个部件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Karrie,

    如果输入远超过2.5V输入/输出电压的最大额定值(超过2.75V),并且设备在暴露于此高压下时运行,则部件的寿命将会降低,并且无法再保证DS100BR410的可靠性。 为避免电源故障,通常在电源之前使用LDO,以确保DS100BR410接收稳定的2.5V电压。

    请注意,上述声明假定在操作模式下持续暴露,而不是ESD事件,ESD事件也由绝对最大额定值表中提供的ESD等级定义。

    谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael,

    感谢您的回复。 但是,所提供的资料没有回答我的问题。 我知道零件的寿命会降低,这正是我担心的。 我正在使用实际制造设计,无法将其更改为包括保护。 我需要知道零件将如何失败。 您能否告诉我过电压的故障机制是什么?具体来说,如果输出引脚上显示输入电压,是什么? 此外,零件是否已冷备? 这意味着,在部件断电时,在引脚上输入是否可以接受?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Karrie,

    在输出上看不到输入电压。

    最可能的故障机制是双极性晶体管 β 或增益的降解。  还有CMOS电路会受到电压水平的增加。  对于CMOS栅极氧化物故障,如果电压足够高,最终将会发生。

    如果设备GND就位,则可以将信号应用到输入。

    此致,