This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DP8.3849万I:Dp8.3849万i应用程序问题

Guru**** 2591710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654874/linux-dp83849i-dp83849i-application-problem

部件号:DP8.3849万I

工具/软件:Linux

您好! 当我们使用imx6ul连接到dp8.3849万i并使用TFTP传输数据时,会出现错误,如错误帧:0x9ef2.138万 0x0.081万。 U-Boot 2016.03 -IMX_v2016.03_IX.15_GA+ga57b13b942 4.1           我可以问它是什么问题吗?2.0

如果基本上使用"Ping",则不会发生此错误。

电路原理图和错误记录可在appendixe2e.ti.com/.../DTU_5F00_MB_5F00_17.1208万.pdfe2e.ti.com/.../_038CD58BA5621995E14F6F60_.txt中562.1995万中找到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Garin,

    您是否咨询过处理器制造商? 这可能与高层应用程序有关,该应用程序不属于此论坛的范围。

    此致,
    Aniruddha