This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:差分对中的极性变化

Guru**** 2474410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654877/hd3ss3220-polarity-change-in-differential-pairs

部件号:HD3SS3220

您好,

我正在努力改变3.0 差分对的极性,以便在3.0 的各对TX和RX上进行正确的阻抗控制。

在IC的数据表中,我看到差分对的极性可以改变。 我猜在USB C到USB C连接中,差分对极性可以更改,但如果我更改差分对极性,那么在插入USBC到USBA电缆时是否会导致问题?

此致,

Juanjo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Juanjo:

    没有问题。 C型是USB3.x规格的扩展,因此,如果USBC连接到USBA电缆,则执行检测,尽管差分对极性已完成。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    感谢您提供信息。 尽管数据表上有信息,但我仍想确定。

    此致,

    Juanjo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Juanjo:

    没问题。 如果需要进一步支持,请打开一个新的TT。

    谢谢!
    路易斯