This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8575:PCF8575最大交叉点温度?

Guru**** 2905110 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8575, PCF8574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654750/pcf8575-pcf8575-maximu-junction-tempature

部件号:PCF8575
主题中讨论的其他部件: PCF8574

尊敬的:


PCF8575热信息数据表:结点至环境热阻,


我们的解决方案是热问题,能否帮助提供Tj的最大价值?

如果有,请通知我。

谢谢!

此致,

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lawrence,

    遗憾的是,PCF8575是一个旧设备,我在数据库中找不到,模拟热分析无法为我们提供最大结温。

    然而我注意到PCF8574看起来很相似,但GPIO较少,因此我可以比较芯片工艺和芯片#,两者似乎相似。 PCF8574的最大结点温度为150 C,可能与PCF8575相同。

    我希望这能有所帮助,
    -Bobby