This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP126:SN75DP126的参考原理图

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653189/sn75dp126-reference-schematic-for-sn75dp126

部件号:SN75DP126

您好,

AM计划将 SN75DP126用于DP (1.2)和HDMI (1.4)输出。 我的输入是DP++。

任何一个都可以共享参考原理图以实现 SN75DP126设计。

提前感谢。

巴西,

普拉莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Pramod

    我已通过电子邮件向您发送信息。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francisco,

    感谢您提供信息。

    我对SN75DP126的规格几乎没有疑问。

    我已经向您发送了一封邮件。

    请你帮我澄清这些疑问。

    感谢你能抽出时间。

    巴西,

    普拉莫德

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Pramod

    我正在查看您的电子邮件。 我将通过它与您联系。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francisco,

    问题的任何更新。

    感谢你能抽出时间。

    巴西,
    普拉莫德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Pramod

    我已通过电子邮件回复。

    此致
    弗朗西斯科