This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:无故障操作

Guru**** 2931600 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654925/tca9535-glitch-free-operation

部件号:TCA9535

客户对TCA9535感兴趣,但在写入具有相同值的输出端口或读取输出端口的状态时,需要无故障操作。  TCA9535是否具有无毛刺输出?  如果不是,您是否还有其它建议用于8-16端口设备。

谢谢!
标记  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mark,

    我们的GPIO没有浮华滤波器。 SCL/SDA线路上确实有50ns的浮华滤波器,符合I2C要求。 如果客户需要无毛刺操作,他们始终可以在输出上放置一个带有铁氧体磁珠或一些电容的滤波器(具体取决于毛刺是什么)。

    以下是有关使用铁氧体磁珠的高频毛刺保护的简短应用说明:

    -Bobby