This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:SCL SDA浮光抑制

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654748/tca9509-scl-sda-glitch-rejection

部件号:TCA9509

TCA9509 SCL SDA引脚是否有任何毛刺抑制? 例如,一些I2C缓冲器IC具有50ns的浮华抑制,因此任何小于50ns的输入噪声峰值都将被拒绝。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨Shiwei,

    TCA9509应具有至少50ns的浮质保护,因为这是I2C标准对快速模式和快速模式plus的要求。 尽管如果您遇到的故障时间超过此值,您可以在SDA/SCL线路上放置一个小系列电阻器,或使用铁氧体磁珠。 您可以在此处快速查看此简短的应用说明:

    谢谢!

    -Bobby