This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:HD3SS3212迷你卡PCIe和mSATA组合连接器

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653534/hd3ss3212-hd3ss3212-mini-card-pcie-and-msata-combo-connector

部件号:HD3SS3212

你好。

我们的客户将 HD3SS3212 用于迷你卡PCIe和mSATA Combo应用,如 HD3SS3212规格 图13。

我们的问题是 迷你卡PCIe和mSATA连接器引脚23和25 不同。 如何设计 迷你卡PCIe和mSATA Combo连接器?

 下面的HD3SS3212示意图请告诉我是否正常。 感谢您的帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提供更多信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AJ,

    原理图中的针脚编号似乎有错误。 因此,引脚连接如下所示:
    PIN 25 => RXN
    引脚23 == RXP

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的路易斯

    感谢您的回复。

    您的意思是我们遵循HD3SS3212规格图13原理图是可以的。对吗?

    感谢您的帮助~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AJ,

    您的评估是正确的。

    此致,
    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的路易斯。

    你好。 我对图13引脚14/15/16/17定义HD3SS3212引脚功能感到困惑。 请告诉我是否有任何错误? 感谢您的帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的路易斯。
    请帮我检查一下。 如果我遇到任何错误。 请告诉我。 感谢您的帮助。~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好AJ:

    我明白了你的观点。 您提到的图表有这种"错误",尽管这些错误并不相关,因为此设备是无源交换机,因此可以通过不同的方式路由连接以改进布局跟踪。

    谢谢!
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队