This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1211:TLK1211容量值

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK1211, TLK1221EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654705/tlk1211-tlk1211-cap-values

部件号:TLK1211
主题中讨论的其他部件: TLK1221EVM

大家好,我是Michael Schneider,我是加州埃尔塞贡多的AFA。

今天我有一个关于TLK1211的问题。 数据表第14页和第15页上的。 建议在RXP和RXN之间使用两个50欧姆电阻器和一个电容。  我们想知道RXP RXN耦合电容器值是否有建议值。 它是否类似于第13页传输图示例中的5pF上限? 或者我们是否有不同的推荐值?


感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    RXP/N和TXP/N的建议值为0.01uF (大多数应用)。 在第13页中,5pF的值是测试设置的特定情况,我的理解是这些上限的最小值。 即使您也可以参考TLK1221EVM (类似器件):
    www.ti.com/.../sllu100.pdf

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队