This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3S014:USB用作具有kill开关的辅助5V电源?

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD3S014, TPS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654712/tpd3s014-usb-used-as-secondary-5v-power-source-with-kill-switch

部件号:TPD3S014
主题: TPS2553中讨论的其他部件

大家好,我有兴趣使用TPD3S014作为电流限制和反向阻塞机制,以允许设备通过交流电源适配器或USB端口(具有有限电流容量)供电。 我无法负担使用像MAX8895这样的合适的专用部件的费用,因为CSP或WSP的占地面积对于我所针对的技术水平来说太小了。

目的是,如果连接了交流电源(来自24V壁装适配器),P通道FET将切断USB电源导轨。 零件的输出与连接到24V导轨的5V稳压器的输出相连。 如果将In和EN引脚绑在一起,这将有效地切断电源,并防止交流供电的5V导轨为USB导轨供电。 我担心的一件事是,当部件被禁用/UVLO时,"输出放电"功能,但当输入引脚放电后,输出放电电路基本上会变为高Z,对吗?

下面是我要做的事情的示意图:

我将USB输入和TPD3S014之间的开关放在了一个位置,因为在USB总线电压低于交流衍生的5V稳压器输出的情况下,我不希望5V稳压器通过P-FET的主体二极管沉入其中。

如果有的话,这种做法的效果如何? 我可能缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan,

    输出放电阻与输出电压成正比。 如果您使用其他电源驱动电压,则电阻将随着针脚上的电压增加而降低。

    根据我对您的系统的了解,您可能需要考虑TPS2553。 它将提供所需的反向电流阻隔,但禁用时不会释放其输出。

    你的赛道的其他部分对我来说很好。

    如果您需要进一步的帮助,请告诉我。

    此致,
    卡盘