This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HV:示意图审核请求

Guru**** 2838460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654575/tcan1042hv-schematic-review-request

部件号:TCAN1042HV

您好,

您能否为我查看随附的示意图(CAN总线零件)?

谢谢!

此致,

徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    该原理图设置正确。 我唯一要检查的部分是总线上的FET,确保它不会增加太多电容或传播延迟。 看一下数据表,它将增加50pF,这很好,只是需要记住。

    还有一件事,TXD和RXD线是否通过内部上拉连接到MCU?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    是的,它们连接到上拉式。

    我有的另一个问题是  ,CANH / CANL轨迹是否有任何建议的阻抗值?

    谢谢!

    此致,

    徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    它们的长度应相同,阻抗匹配120Ω Ω 差分,60Ω Ω 单端。 即,对于GND,应在CANH上看到60Ω, 在CANL上看到60Ω,但CANH和CANL之间的差值应为120Ω。 轨迹应平行运行,轨迹之间的间距应相同,路线规划应避免来自其他信号的串扰。

    此致,