This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:有关PLL参考时钟的问题

Guru**** 2593350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654329/ds90ub913a-q1-question-about-pll-reference-clock

部件号:DS90UB913A-Q1

您好,Champs:

我的客户提出的问题作为附件xlsx文件。

您能否检查这些问题并提供答案?

此致,

e2e.ti.com/.../Question_5F00_about_5F00_PLLClock.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    关于xlsx文件中的问题,
    1. 48MHz时钟仅馈送至PLL模块。
    2. 24MHz时钟不会反馈给任何内部模块。

    此致,
    查利蔡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Charley,
    感谢您的支持。

    问题3怎么样?
    是否可以向GPO3提供正弦时钟信号?
    此致,
    Nobuo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nobuo,您好!
    很抱歉,我错过了问题3。

    不应使用正弦时钟信号。 理想情况下,应使用方波。 另请参阅913A数据表部分7.6 ,了解其他时钟参数建议。


    此致,
    查利蔡