This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:传输身份数据对象中的BCD器件和USB产品ID (0x47)

Guru**** 2592280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654212/tps65982-bcd-device-and-usb-product-id-in-transmit-identity-data-object-0x47

部件号:TPS6.5982万

大家好,

在应用程序自定义工具的某些示例中 ,BCD设备和USB产品ID设置如下。

我们是否应该根据  应用程序为合规性测试相应地更改这些值?
或者 他们是否可以按其目前的方式使用?

此致,

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onawa-san,

    这些值将由USB-IF提供,用于USB和PD合规性。 它们不会影响PD控制器的行为。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Eric San,

    谢谢,我明白了。

    此致,
    Takashi Onawa