This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410:眼部工具

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654623/ds100df410-eye-tool

部件号:DS100DF410

你能告诉我为什么眼睛不是围绕零? 使用再计时器时,10G以太网的最佳Veo和HEO值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    通常,眼睛的中心为0 mV。 我想知道是否正在发生的情况是GUI的眼部监视器进入了奇怪的显示状态。 我曾经看到过这种情况偶尔会发生,重新启动SigCon Architect后问题没有发生。

    典型的正常重计时器HEO/Veo至少为0.5 UI HEO且Veo大于200 mV。 但是,CTLE之后的眼孔可能小于此值,并且仍然会产生无错误输出。 您可能希望尝试使用不同的CTLE值,以确定是否可以通过进一步调整输入均衡器来改善眼睛。

    谢谢!

    Michael