This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB934-Q1:I2C与其他fpdlink IC通信

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB934-Q1, DS90UB948-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654530/ds90ub934-q1-i2c-communication-with-other-fpdlink-ic

部件号:DS90UB934-Q1
主题中讨论的其他部件: DS90UB948- Q1

您好,

但是,当我使用具有默认设置的DS90UB934-Q1 EVM时,它们无法与其它fpdlink设备(948EVM,921EVM等)通信。

我测试了934 I2C端口的电压:VDDIO=3.3V,VSCL=1.8V,VGND=0。 但是,在DS90UB948-Q1 EVM中,测试结果为 VDDIO=3.3V,VSCL=VSDA=3.3V,VGND=0

我还检查了原理图和布局,没有发现任何错误。 请提供一些建议,当我使用EVM板上的I2C读取 客户板上的fpdlink IC时,这将导致通信错误。

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dongbao,

    您是如何测试934的VSCL和VSDA的? 您应该在I2C工作时对其进行测试。 我测试了934EVM,当不读取I2C时,电压为1.8V。 但当读取I2C时,电压为2.9V。  

    如果您无法从I2C读取其他设备,请检查CRC错误。 建议您先执行BIST以检查错误。

    此致,

    Cera