This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:CSI间接寄存器表

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB940-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654491/ds90ub940-q1-csi-indirect-register-table

部件号:DS90UB940-Q1

大家好,

我可以访问所有DS90UB940-Q1 I2C寄存器,但我不知道如何访问CSI间接寄存器,

如何访问CSI间接注册?

此致,

Bang Duong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Bang,

    您可以读/写间接寄存器0x6C和0x6D。 REG 0x6C用于CSI寄存器地址,Reg 0x6D用于CSI值。

    例如,
    写入I2C (0x6C,0x09)
    写入I2C (0x6D,0x00)
    表示将0x00写入CSI Reg 0x09。

    此致,
    Cera
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cera,
    非常感谢您的帮助
    此致,
    Bang Duong