This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:全链路中允许的最大插入损耗和返回损耗为4.25Gbps

Guru**** 2595780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653594/ds125df1610-the-max-allowable-insertion-loss-and-return-loss-in-full-link-at-4-25gbps

部件号:DS125DF1610

大家好,

  我们是否对 4.25Gbps数据速率下全链路允许的最大插入损耗和返回损耗有规范?

此致,

尼克·戴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nick:

    我们将在本周结束前就此问题与您进行回复。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    • DS125F1610 CTLE在Nyquist频率下可提供4.25Gbps的最大升压~20-22dB。
    • 我们建议客户确保系统信道差分回波损耗 小于-8 dB (频率高达10 GHz)

    真诚地,

    Rodrigo Natal

    HSSC应用工程师