This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3411RWAEVM推荐适配器

Guru**** 2896340 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3411RWAEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654260/hd3ss3411rwaevm-recommended-adapters

主题中讨论的其他部件:HD3SS3411RWAEVM

您好,

HD3SS3411RWAEVM用户手册指出,使用的高速信号连接器为"SMP"(未指明制造商或部件号)。

请概述可用于将SMA电缆连接到PCB的建议适配器和/或可能可用的SMP至SMA适配器电缆。

此处的一个问题是存在多种类型的"SMP"连接器,例如在Digikey网站上可以看到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

      最佳选择是使用SMA至SMP电缆(电匹配线对),这将减少通道中的损耗,只需使用能够与+GHz 7.5 配合使用的电缆和连接器。

    此致,

    迭戈。