This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5USBA224:请提供RθJC (顶部)接点至箱体(顶部)热需求。

Guru**** 2981440 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5USBA224, TS3A226AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653993/ts5usba224-please-provide-r-jc-top-junction-to-case-top-thermal-demand

部件号:TS5USBA224
主题中讨论的其他部件: TS3A226AE

您好,先生

我的客户想了解n ü RθJC,但我在数据表中没有找到它。

除了 TS5USBA224,我有两个需要知道的部件,即SN74LVC2G74DCTR,TS3A226AEYFFR

您能否向  我们提供TS5USBA224,SN74LVC2G74DCTR,TS3A226AEYFFR RθJC Ω? Thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Bryan:

    我正在执行内部查询以确定此信息是否可用。 我们会在收到一些信息后尽快回复您。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Bryan

    您可以使用数据表上的信息以及以下文档计算此参数:
    www.ti.com/.../szza017a.pdf
    www.ti.com/.../spra953c.pdf

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francisco:
    TS3A226AE在数据表中没有RθJA,RθJC
    TS5USBA224和SN74LVC2G74DCTR在数据表中没有TC,我无法计算RθJC。
    您能给RθJC的值吗? 还是TC? Thx。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Bryan

    我向您发送TS5USBA224的值:
    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)
    118.0
    Result - Theta JC,TOP (标准数据表值)
    68.3
    Result - Theta JB (标准数据表值)
    24.6
    结果- psi JT (标准数据表值)
    2.0
    结果- psi JB (标准数据表值)
    24.3

    对于TS3A226AE,您拥有获取n ü RθJA所需的所有信息。 有关更多信息,请访问此站点 e2e.ti.com/.../388

    对于SN74LVC2G74DCTR:
    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)
    185.8
    Result - Theta JC,TOP (标准数据表值)
    67.2
    Result - Theta JB (标准数据表值)
    64.5
    结果- psi JT (标准数据表值)
    4.6
    结果- psi JB (标准数据表值)
    64.1

    此致
    弗朗西斯科