This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1EVM:DS90UB953-Q1EVM

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654497/ds90ub953-q1evm-ds90ub953-q1evm

部件号:DS90UB953-Q1EVM

您好,

DS90UB953-Q1EVM文档第30-32页中介绍了以下py文件:

ovt_1920_1080_30fps_REMOTE.py</s>1080

P954_A0_RX0_CSI_Enable.py

P954_SETUP_A0_4G.py

当我尝试将953和954评估板链接在一起并初始化1920x1080 Ovt1080 Ovt传感器时,请帮助共享这些文件。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,LM:

    生产硅只需要传感器配置脚本。 我将向您发送此脚本。

    此致,
    佐伊