This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:同步与非同步模式

Guru**** 2593140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653448/ds90ub953-q1-synchronous-vs-non-synchronuous-mode

部件号:DS90UB953-Q1

您好,

我对953和954处的同步和非同步模式之间的区别以及其他一些其他问题有点困惑。

请详细说明同步和非同步模式之间的差异(数据表中未明确提及限制):

1.同轴电缆支持哪些模式(同步与非同步)(在初始数据表和非初始数据表之间进行了一些更改)?

2.这些差异如何影响集成,请参阅以下主题:

3. FPD信道的参考时钟,它是否与系统开发相关,还是对外部用户透明?

4.954 CSI输出频率? 我了解任何模式都会影响MIPI-CSI频率。

5. 是否存在集成限制,要求将953收到的MIPI CSI Rx与953生成的CLK_OUT引脚同步?

6.请您详细说明同步与非同步模式之间的区别吗? 根据数据表,有人提到,非同步模式需要重新同步和额外缓冲-->非同步模式需要额外缓冲和重新同步的位置和原因是什么?

7.为什么在953和954处都有一个用于配置连续模式的重定位器? 正如我所看到的,连续节点的954配置是否足够? 我的假设是错的?

8.要支持913,需要由954配置哪种模式? 是原始模式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomer,您好!

    1.同轴电缆支持哪些模式(同步与非同步)(在初始数据表和非初始数据表之间进行了一些更改)?

     

    它们都受支持。 对于954,只能使用954寄存器设置非同步/同轴电缆,但同步同轴电缆也可以通过带式设置进行配置。

     

    2.这些差异如何影响集成,请参阅以下主题:

    3. FPD信道的参考时钟,它是否与系统开发相关,还是对外部用户透明?

     

    如果您指的是954号文件中提供的REFCLK,则此时钟的频率将 影响BC速率 (因此, 953号文件处于同步模式时的正向信道速率和CLK_OUT)以及954号文件的CSI-2输出数据速率。

     

    4.954 CSI输出频率? 我了解任何模式都会影响MIPI-CSI频率。

     

    输出频率不取决于953时钟模式。

     

    5. 是否存在集成限制,要求将953收到的MIPI CSI Rx与953生成的CLK_OUT引脚同步?

     

    这不是一项要求。 只要CSI-2通道的总数据吞吐量低于FPD-Link前进信道数据速率,传感器就可以独立于CLK_OUT运行。 但是,使用953 CLK_OUT信号可以消除传感器所需的额外振荡器。

     

    6.请您详细说明同步与非同步模式之间的区别吗? 根据数据表,有人提到,非同步模式需要重新同步和额外缓冲-->非同步模式需要额外缓冲和重新同步的位置和原因是什么?

     

    这取决于用户系统。 通常,多个传感器组合使用,例如创建单个图像。 如果这些多个传感器未同步,处理器必须执行额外的缓冲和重新同步。 在单个传感器系统中,不需要这种额外处理。 但是,使用非同步模式时,始终需要参考953的附加CLK_,而同步模式只需要954的参考时钟。

     

    7.为什么在953和954处都有用于配置连续模式的寄存器? 正如我所看到的,连续节点的954配置是否足够? 我的假设是错的?

     

    我假设您指的是953的寄存器0x02和954的寄存器0x33。 这些寄存器之间的区别在于寄存器0x02控制953如何处理CSI-2时钟输入(因此,如果传感器提供连续时钟,则应将其设置为连续时钟),而954寄存器控制CSI-2时钟输出。

     

    8.要支持913,需要由954配置哪种模式? 是原始模式吗?

     

    任何DVP RAW模式都应适用于913A和954组合。

    此致,

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zoe,

    感谢您的回答。

    有些我不明白。  

    我不明白为什么用户应该知道这些模式? 更具体地说,我不理解非同步模式的含义是什么?

    正如我所看到的,我总是可以将模式设置为同步,而不连接异步引脚。

    我缺少什么? 您能解释一下同步模式(CLK_OUT断开连接)与非同步模式之间的区别吗?

    换言之,我看不到使用非同步模式的动机-->我们什么时候应该这样做?

     

    谢谢!

    Tomer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zoe,

    其他一些(实际)问题:

    1. 我正在尝试使用I2C命令--> BCC_config寄存器(Address 0x58)访问954寄存器,尽管寄存器被称为RW,但由于某种原因我不能写入(总是读取默认值),I2C对大多数其它RW寄存器的访问工作正常。 我是否需要任何顺序才能访问此注册表? 有什么想法会导致这种奇怪的行为?
    我在尝试访问0xD5时遇到了同样的问题。

    2.由于某些原因,锁定/通过信号不稳定(有些0和有些1),有什么想法会导致这种奇怪的行为? 它是否与同轴电缆长度相关?

    3.当我更改Aeq寄存器的值(0xD5从F2更改为52)时,锁定/通过稳定性似乎有所提高(地址0xD2 - 0xD5)? 我是否应该配置这些寄存器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomer,您好!

     

    首先,对您所说的话进行评论。 在同步模式下,没有输入的是CLK_In引脚(仍然可以使用CLK_OUT)。

     

    通常,同步模式是首选模式。 包括此模式是为了为客户提供灵活性,并为使用非同步模式的客户提供易用性。


    对于实际问题:

    1. 在读/写这些寄存器之前,请确保已配置端口选择(954寄存器0x4C),因为它们与端口相关。

    1. 是的,电缆的长度/质量可能会影响性能。
    1. 您可以配置这些寄存器,但这可能与链接的问题有关。 因此,降低Aeq最大值以用于调试目的可能很有帮助,但通常在最终系统中不需要这样做,因为它会限制Aeq调整电缆老化等的能力。重置Aeq在调试过程中也可能很有用。