This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:5.94Gbps时的眼睛扫描结果

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654627/sn75dp159-eye-scan-results-at-5-94gbps

部件号:SN75DP159

我正在使用EyeScan工具软件检查发送至DP159的输入信号。  在2.97Gbps的速度下一切都正常,但在5.94Gbps的速度下我遇到了麻烦。  我看到有人提到另一线中的芯片问题,该问题影响EyeScan超过一定的速率。  查看我的结果是否可以确认这是同一问题?  

 

谢谢!

 

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好JT

    您遇到了什么问题? 您是否正在使用我们的EVM?

    此致
    弗朗西斯科