This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IS:有关时钟输入的问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654384/dp83867is-question-about-clock-input

部件号:DP8.3867万IS

您好,

我想询问有关DP8.3867万IS时钟输入的问题。
在数据表上,如果在1.8V电压下不是OSC,则在使用OSC时
它显示用Cap除以,如下所示。

我们的电路设计为使用3.3V时钟缓冲器(如下所示)和1.8V输入电阻分压器(R640和R633)。

问题1)如果我遵循TI的建议,则 不起作用。

问题2)是否可以按照我们的设计将其分为120欧姆,150欧姆? 如果没有,请告知我们需要考虑的事项。

我们正在进行修订,希望帮助您获得答案。

谢谢!

TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS您好!

    27pF电容器值是原型的推荐值,可根据电路要求更改这些值。 您可以在CD2上尝试22uF或25uF电容器吗? 保持CD1为27pF。 电阻分压器将导致更多功耗。

    此致,
    Aniruddha