This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E009:TPD2E009相对于D+和D-是否对称? 针脚是否可以换用?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654616/tpd2e009-is-the-tpd2e009-symmetrical-with-regard-to-d-and-d--can-the-pins-be-swapped

部件号:TPD2E009

我想知道  TPD2E009 D+或D-输入之间是否有任何区别,以及它们是否可以交换? 我希望它们是相同的,并且数据表中的D+和D-命名是任意的。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    您的假设是正确的。 它们是相同的,可以交换。