This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:对于Vcc=3.3V,从3.3V到1.8V SDA/SCL的电平转换工作是否为3.3V,SD2/SC2是否为1.8V。

Guru**** 2747345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654241/tca9546a-for-vcc-3-3v-will-the-level-translation-work-from-3-3v-to-1-8v-sda-scl-is-3-3v-and-sd2-sc2-is-1-8v

部件号:TCA9546A

我计划将TCA9546用作I2C Mux和电平转换器。  

 

对于Vcc=3.3V,电平 转换将从3.3V转换为1.8V

SDA/SCL为3.3V,SD2/SC2为1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Farshad,

    当VCC为3.3 V时,每个通道开关的器件内部通过栅极电压将约为2 V (参见数据表中的图16)。 这意味着开关两侧的电压低于2 V将导致两侧之间的传导,这意味着您将观察到从3.3 V导轨到1.8 V导轨的一些泄漏。 为防止这种情况,您需要将VCC保持在3 V以下

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿Farshad,

    为了给您提供更多信息,以防您感兴趣,不久前还提出了一个类似的问题:

    答案更深入地解释了为什么3.3V AS Vcc将不起作用。

    -Bobby