This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04-Q1:LCD面板的ESD

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04-Q1, TPD1E05U06-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654364/tpd4e02b04-q1-esd-for-lcd-panel

部件号:TPD4E02B04-Q1
主题中讨论的其他部件: TPD1E05U06-Q1

您好,先生  

我有一些最终客户对LVDS面板有AEC-Q100等级要求  

我是否知道您关注哪一个或两个解决方案?

谢谢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    LVDS工作信号电压通常不应超过3.6V,因此TPD4E02B04-Q1将是一个好的解决方案。
    如果您更喜欢单通道解决方案,TPD1E05U06-Q1也将起作用。