This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6F002:需要有关合适的EMI降低设备的建议

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6F002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654100/tpd6f002-need-suggestion-for-a-suitable-emi-reduction-device

部件号:TPD6F002

您好,

我的客户正在寻找符合以下要求的合适解决方案:

  • 24位数据端口 和LCD 时钟(衰减范围: 100MHz~1G,超过-15dB更好。

他们实际上看 了TPD6F002,但端口还不够。

请您提供一些建议吗?

谢谢!

此致,

徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    以下是其系统的规格:

    MCU:i.MX6SL,LCD面板:RGB 24位IPS 7"/5英寸面板,LCD_CLK频率:51MHz。

    此致,

    徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊-


    感谢您的提问,很遗憾,TPD6F002是我们最大的通道数EMI滤波器。 您的客户是否可以在其系统中使用4来覆盖所有线路? 我不知道有许多24个信道选项可用于过滤。

    谢谢!
    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alec,

    感谢您的回复!

    此设备是否也可与时钟信号配合使用?

    我将与客户确认使用此设备中的4 个是否有效!

    此致,

    徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    只要时钟信号的频率低于TPD6F002 (100MHz)的-3dB点,该设备就可以处理时钟信号

    此致,

    Cameron