This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:上升时间具有2段转换速率

Guru**** 2946510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654387/tca9406-rising-time-have-2-segments-slew-rate

部件号:TCA9406

尊敬的团队:

 客户使用TCA9406执行I2C 电平转换,从A=1.8V切换到B=2.5V。

但随着附加的2段转换率的增加,时间也在增加。

正确吗? 或者我们可以调整一些东西来实现它吗?

电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Thomas:

    TCA9406具有上升时间加速器,它提供了一种方法,即一旦节点上的电压由于总线上的上拉电阻而升高到特定电平,TCA9406就会在总线上短暂地增加一个小值并联电阻。  您看到的波形是预期的。   

     客户的顾虑是什么?   你能解释一下改进它是什么意思吗????  使 上升时间 更快或 更慢???  提供更多客户 认为 问题所在的信息。  

    Francis Houde