This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:DS90UB913A-Q1和DS90UB914A-Q1中的同轴电压供电功能

Guru**** 2591810 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB914A-Q1, DS90UB913A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654111/ds90ub913a-q1-power-over-coax-voltage-capabilities-in-ds90ub913a-q1-and-ds90ub914a-q1

部件号:DS90UB913A-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UB914A-Q1

大家好,

我想知道DS90UB913A-Q1和DS90UB914A-Q1中可通过同轴电缆传输的最大电压功率。

当12V通过同轴电缆传输时,系统运行良好。 但是我需要将12V更改为24V ,因为我们的系统将在总线中运行。 我想知道可通过同轴电缆传输的最大电压。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    关于最大PoC电压,限制因子位于PoC网络中的组件上,包括电感器,铁氧体磁珠,电缆等
    这些组件都应具有高于目标电压的最大功率/电压额定值,并具有一定的裕度。 您不想将组件推至其极限位置,这可能会导致数据信号错误。

    我们的参考设计通常推荐5V至12V之间的PoC电压。 如果需要24V电压,则需要仔细选择PoC网络组件,并对整个系统进行验证。

    有关PoC设计注意事项,您也可以参阅应用手册SNLA224。
    www.ti.com/.../snla224.pdf

    此致,
    查利蔡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Charley,这是我想知道的。