This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HV:通电/断电顺序

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654096/tcan1042hv-power-up-down-sequence

部件号:TCAN1042HV
主题中讨论的其他部件:TCAN1043-Q1

您好,

我发现另一篇E2E文章谈到了TCAN1043-Q1的电源顺序,结论是没有特定的开机/关机顺序。

因此,我想知道TCAN1042 (Vcc和Vio)的情况是否相同。

谢谢!

此致,

徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roy,

    TCAN1042也没有所需的电源序列。 如果VCC可用,而VIO不可用,则设备将保持欠压锁定状态(I/O高阻抗),直到VIO可用。 如果VIO可用,而VCC不可用,则设备可以在锁定模式或待机模式下操作(在待机模式下,总线流量被监控以确定唤醒模式),具体取决于STB引脚的状态。 有关详细信息,请参阅数据表中的表3。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Max,

    感谢您的详细解释!

    我认为最好在数据表中包含解释!

    此致,
    徐耀华