This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:GPIO特性表

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653502/ds90ub953-q1-gpio-characteristic-table

部件号:DS90UB953-Q1

您好,

是否有任何有关GPIO特性的数据,如VOH,VOL,IH,IL

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    请参阅DS90UB953数据表中的表6.5 (第6页),了解GPIO [3:0]的电气特性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    对于IOH参数,只有VOH测试条件提及4mA IOH。
    maxmom操作值是多少? iOS?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    VOH规格级别指定用于4mA汇电流(即 -4 mA)。 这意味着只要您的电流不超过该电流,输出电压将超过VDD - 0.45V的VOH最小规格,以保证逻辑电压高。

    IOH没有最大规格,但这并不意味着设备不能产生超过4mA的电流,也不意味着VOH规格会因更高的电流而被违反,但只是不能保证。

    希望这有所帮助。