This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046A-DCI:TUSB1046符号和TUSB1046EVM DSN文件

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654041/tusb1046a-dci-tusb1046-symbol-and-tusb1046evm-dsn-file

部件号:TUSB1046A-DCI
主题中讨论的其他部件:TUSB1046EVM

尊敬的先生:

 我的客户希望立即设计TUSB1046。 如果可能,请帮助提供TUSB1046EVM的DSN文件或TUSB1046的DSN符号吗? 感谢您的善意帮助。

此致,

Gary Teng说

gary.teng@arrowasia.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Gary:

    我刚刚向您发送了一封包含所需数据的电子邮件。

    此致,
    豪尔赫