This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:DS90UB953

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653991/ds90ub953-q1-ds90ub953

部件号:DS90UB953-Q1

 

您好,

我们需要通过2 m 电缆将MIPI摄像机传感器(原始10位)连接到处理器并行摄像机端口。 我们计划将DS90UB953TRHBTQ1串行器与DS90UB934TRGZTQ1解串器(原始10位模式)配合使用。 我们正在计划使用2 m 迷你HDMI电缆连接串行器和解串行器板。

在“SNLA270”TI应用报告文档中,当 DS90UB953TRHBTQ1串行器与DS90UB934TRGZTQ1解串器配合使用时,STP模式不适用,我们应该在同轴模式中使用。 但由于机械限制,我们没有选择使用同轴电缆。

因此,任何人都可以建议选择在 STP模式下将DS90UB953TRHBTQ1串行器与DS90UB934TRGZTQ1解串器配合使用。  

谢谢
Suresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Suresh:

    本应用手册的重点是同轴电缆应用,但STP模式也可能在DVP模式下工作。

    但是,953和934通常仅支持同轴电缆和STP电缆,而不支持Mini-HDMI电缆。

    此致,
    佐伊