This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF1610:用于SGMII接口

Guru**** 2949640 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410, DS110DF1610, DS25BR110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654002/ds110df1610-for-sgmii-interface

部件号:DS110DF1610
主题中讨论的其他部件:DS110DF410, DS25BR110

您好,

我们的客户正在考虑使用SGMII接口的Retimer。 DS110DF410/1610是否可用于10M/100M/1000M SGMII?

此致,

Toshiyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Toshiyuki-San,

    SGMII接口应采用1.25 Gbps速率。  DS110DF1610或DS110DF410能够锁定此信号。  在使用SGMII的大多数应用中,我们设计了一个简单的中继器,如DS25BR110。  补偿长印刷电路板轨迹上的一些衰减。

    此致,

    李