This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:DS90UB913A-Q1时钟源

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB913A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653984/ds90ub913a-q1-ds90ub913a-q1-clock-sources

部件号:DS90UB913A-Q1

大家好,

 对于DS90UB913A-Q1,可以从下面的表9中选择时钟源。  显示0x14 [2:1]= 00和 0x14 [2:1]= 10的时钟源具有相同的频率。 我想知道发生了什么。 谢谢!

最佳,

Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nancy,您好!

    正确,它们的频率相同。 可以选择其中一个以获得相同的时钟频率。

    此致,
    查利蔡