This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:C (comp)和R (fa)计算

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653714/tps2549-q1-c-comp-and-r-fa-calculation

部件号:TPS2549-Q1

您好,

我想就如何计算C (comp)和R (FA)值寻求您的建议?
我的客户正在使用RT2872连接到TPS2549-Q1

我是否可以假定以下值在计算中是固定的?
G (cs)= 0.075
R (总计)= 0.42欧姆

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请按照以下步骤操作,您也可以在TPS2549-Q1数据表的第18页中找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,永强,

    非常感谢您的建议。
    我确实理解数据表pg18中的设计准则,但我不理解的是RDS (on),G (cs)和R (wire)的衍生

    我是否可以假定以下值:
    - RDS (接通)= 0.42欧姆? (该值是来自DCDC的上部MOSFET还是电源开关本身)
    - G (cs)= 0.075 ?
    - R (线)= 0? (TI如何计算此值?)

    很抱歉造成的不便
    希望你能给我一些指导或帮助,根据客户的DCDC给出价值建议
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EL -

    希望这有所帮助。

    - RDS(on)=内部FET (TPS2549-Q1)的接通状态电阻。 请参阅第5页的电气特性表。 假设72 mohm,因为这是-40至85C (此设备的常见工作温度)温度范围内的最大值。

    - G (cs)= 75uA/A 请参阅第6页的电气特性表。 对于流向USB负载的每1A电流,CS引脚将从直流/直流反馈网络接收75uA至接地。 这是调整直流/直流输出电压以补偿负载的方法。

    电缆补偿用于抵消从dc/dc + TPS2549-Q1到USB插座的IR跌落影响。 电缆补偿的目的是在正常的USB负载条件下,在USB插座上保持~5V电压。

    请参阅随附的图片。

    - R (线)= R (线)是TPS2549-Q1的OUT引脚到GND引脚的所有电阻降的总和。 这完全取决于您的应用程序和实施。

    连接器:

    如果您在pcb1和pbc2之间使用定制或汽车专用连接器,则应参考制造商数据表以了解这些连接器的引脚电阻。

    电缆:

    汽车实施通常在USB VBUS电源和实际连接器(例如A型)之间具有1 m 或更多的互连和布线。 USB 2.0 规格提供基于AWG的估计线电阻。 如果需要,请再次咨询您的供应商以获得更准确的估计值。

    假设示例。  请确定您的确切部件的R (导线)。

    RDSon (tps2549-Q1)= 72 mohm

    R (pcb1_VBUS)= R (pcb1_GND)= 2 mohm

    R (CONN1_VBUS)= R (CONN1_GND)= 20毫欧

    R (CABLE _BVUS)= R (CABLE _GND)= 1 m 24AWG线= 2 x 9.09 ohm/100 = 90.9 mohm

    R (pcb2_VBUS)= R (pcb2_GND)= 1 mohm

    R (USBconn_VBUS)= R (USBconn_GND)= 20毫欧

    R (线)= 2 x (2 + 20 + 90.9 + 1 + 20)= 267.8 mohm

    RFA =(RDSon + R (线))/ G (cs)=(72 mohm + 267.8 mohm)/ 75 uA/A = 4530欧姆

    John