This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 100Gbps交换芯片组

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653785/100gbps-switching-chipset

您好,

在新的开发审核期间,我们需要100Gbps交换芯片组(或收发器)。
如果您有合适的芯片组或解决方案,我们将请您推荐。

1.配置条件
:将2个端口CAUI-10 (10 x 10Gbps)连接到1个端口QSFP28光学模块的结构
:了解以下两种解决方案之一

2.要求
:2个端口输入到背板侧(CAUI-10)。 如果这2个端口被切换,则不会发生链路断开。
:光纤收发器端(QSFP28)的接口支持CPPI-4或CAUI-4 (4 x 25GE)
:性能基于64字节的100 % (如果您不支持64字节的100 % ,请请求有关最大性能的信息回复)
3.请求
:交换芯片组或收发器建议的2对1交换(上图中的黄色部分芯片组)

谢谢!

TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS,您好!

    我们目前不支持此功能。

    此致,