This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:ESD测试期间视频输出中断

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653675/ds90ub928q-q1-video-output-disrupted-during-esd-testing

部件号:DS90UB928Q-Q1

[DS90UB928-Q1 ] ESD测试期间视频输出中断

您好,

我的客户报告他们的显示图像在ESD测试期间中断。

当它们在以下情况下撞击ESD脉冲时,视频图像会中断一段时间,然后恢复正常操作。
(整个系统仍保持正常运行。 不会每次都发生,比如每10次脉冲激发3次。)

---
ESD脉冲条件
---
-间接放电:+/-4.6kV
直接放电:4kV
(充电/放电电容:2kohm/330pF)
---

客户尝试了多种方法,例如为VDDxx引脚添加小帽(0.1uF,0.01uF)。 但没有任何改进。
您是否有任何改进这种行为的想法?

我建议客户在CAPxx上添加额外的小盖子,以加强来自内部电压调节器的输出噪声性能。
你怎么看?

提前感谢您的支持。
此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ken:

    以下是改进链接ESD性能的建议:

    -使用平衡良好的STP电缆

    -在主板上使用CM扼流圈以缓解电缆不平衡

    -确保连接器护罩与机箱之间连接良好。 使用可提供从护罩到板接地360度过渡的连接器,以便地面平稳且连续地过渡

    -确保主板内的所有电源都与系统接地良好耦合,以便电源和接地轨道注射的瞬态电流良好

    -将铁氧体卡在连接器(电缆连接至系统的位置)的电缆护罩周围

    此致,
    达沃尔