This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:TDP142

Guru**** 2756495 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653863/tdp142-tdp142

部件号:TDP142

尊敬的TI先生

我正在搜索适合2.1 兼容接口的HDMI转接驱动器组件。

是否有适合此速度的基于TI的组件-例如,是否可以使用TPD142,那么TMDS数据速率是多少?

Br Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Pekka

    您能否分享有关您将使用的分辨率和应用程序的详细信息? 此设备设计为用作Display Port的线性重驱动器。

    此致
    弗朗西斯科