This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万E:enhanced _MAC_support是否会影响接收延迟?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653652/dp83867e-does-enhanced_mac_support-affect-the-receive-latency

部件号:DP8.3867万E

要使用DP8.3867万E PHY的SFD功能,必须在接收配置寄存器(RXFCFG)中配置enhanced _MAC_support=1。 我担心原因是延迟会受到影响,因为模式匹配可能会增加一些额外的延迟。 是这样吗?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roel,

    否。通过PHY的延迟不受增强的Mac支持功能的影响。 我们不像交换机那样缓冲数据包。

    此致,